This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:MII 接口所需的更改

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610775/am4376-changes-needed-for-mii-interface

器件型号:AM4376

我有一 个基于 AM4376的定制板、带有 dp83849ivs [而不是 EVM 中的 KSZ9031RN]。

我想使用 MII 接口而不是 RGMII。

您能不能指导我在哪里以及我需要做哪些更改才能启动以太网。

请提供任何可用的用户指南。

我正在使用以下版本的 u-boot 和 Linux 内核

U-boot : u-boot-2016.05+gitAUTOINC+4db46a6bbbd-g4db46a6bbd

Linux:   linux-4.4.4.41+gitAUTOINC+f9f6f0db2d-gf9f6f0db2d

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请您对此进行任何更新吗?
    提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您已打开有关此问题的另一个主题。 我们的以太网专家已在另一个主题上发布: e2e.ti.com/.../607886

    此主题现在将关闭。 将来不要在此论坛上打开同一主题上的多个主题帖。