This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:HyperLink 通道配置

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611465/66ak2h14-hyperlink-lane-configuration

器件型号:66AK2H14

根据超链接用户指南 SPRUGW8C 第1.5节"支持的用例语句"、该接口可在单通道或4通道模式下运行。 如果在单通道模式下运行、单通道是否必须与物理接口0相关联、或者是否可以使用四个通道中的任何一个作为单通道接口? 我假设单通道模式要求通道0上存在物理连接、但我想知道具体情况。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    您的理解是正确的、您应该使用通道0。 有关详细信息、请参阅此主题:
    e2e.ti.com/.../416782

    此致、
    Yordan