This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320C6748:发送小型 UDP 封包&lt 失败;TMS320C6748上为18字节

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: AM1808, TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611010/starterware-tms320c6748-failed-to-send-small-udp-packet-18bytes-on-tms320c6748

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件:AM1808

工具/软件:Starterware

您好、香榭丽舍

客户将 starterware 1.2用于 UDP、如果他发送的数据小于18字节、则主机无法接收数据包。 他发现 C6748_StarterWare_1_20_04_01\third_party.1.3.2.2\ports\AM1808\netif\sitaraif.c 中的数据包长度由 ilne 348修改为60  

/*如果数据包长度小于所需的最小值,则调整数据包长度*/

if (p->tot_len < min_PKT_LEN){
p->t_len = min_PKT_LEN;
P->len = min_PKT_LEN;


如果他手动将 min_PKT_LEN 设置为18、它仍然无法发送小数据包。

如何发送小于18字节的小数据包?

谢谢。

Rgds
Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此主题移至 C674x 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320C6748

    工具/软件:Code Composer Studio

    您好、香榭丽舍

    客户将 starterware 1.2用于 UDP、如果他发送的数据小于18字节、则主机无法接收正确的数据包。 他发现 C6748_StarterWare_1_20_04_01\third_party.1.3.2.2\ports\AM1808\netif\sitaraif.c 中的数据包长度由 ilne 348修改为60 

    /*如果数据包长度小于所需的最小值,则调整数据包长度*/

    if (p->tot_len < min_PKT_LEN)


    p->t_len = min_PKT_LEN;
    P->len = min_PKT_LEN;

    正确的数据由其他字节覆盖。 我尝试将 p->len 设置为原始数据,但 C6748无法发送数据包。

    如何解决问题。 谢谢!

    封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。 反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Lwip 是不再支持的传统第三方软件。 我会检查 Starterware 论坛用户是否可以提供任何输入、但工厂团队不支持这些设备上的此软件。

    此致、
    Rahul