This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5515:EEPROM SPI 引导加载程序

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611335/tms320c5515-eeprom-spi-bootloader

器件型号:TMS320C5515

大家好、

我们已尝试从16位 SPI EEPROM 引导我们的 DSP C5515。 但是,我们没有成功,也没有找出错误。 我们已从引导加载程序应用报告(SPRABD7C)中检查了规格、它们看起来很好。 是否有人可以确认我们正在使用的 EEPROM M95512-W -链接如下所示、是否与引导兼容? 我想知道我们是否缺少一些规格。

此致、

Denn

 http://www.st.com/en/memories/m95512-w.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Denn:

    该 EEPROM 芯片似乎与器件兼容。

    查看此主题:
    e2e.ti.com/.../70313
    它提供了大量有关 SPI EEPROM 引导模式的有用信息。

    此致、
    Yordan