This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDSEVM572X:回调模式下的 UART 问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611025/rtos-tmdsevm572x-uart-issue-in-callback-mode

器件型号:TMDSEVM572X

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我使用的是 GP EVM AM572x、TI_RTOS PROCESSOR_SDK_RTOS_am57xx_3_02_00_05、PDK_am57xx_1_0_5、CCSV6。

我正在回调模式下使用 UART3 (板载 P10串行调试)读取未接收到的字节。

有时它正常工作、有时 JTAG XDS200不调用回调函数。

由于这种情况、我的代码有时会正常工作、有时会不工作。 请帮我解决这个问题。

谢谢、此致、

Anjana Pathak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anjana、

    您能否在此处提供测试代码、以便我们能够再现我们的设置问题。 您使用的版本是低于当前基准的2个 GA 版本。 您是否可以使用最新的 Processor SDK RTOS 4.0 UART 驱动程序代码进行测试。 已推出与 UART LLD 相关的一些增强功能和错误修复、因此最好了解这是新问题还是已解决的现有已知问题。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请微调所附的测试代码。

    e2e.ti.com/.../main_5F00_evmAM572x-_2D00_-C.c