This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:TMS320DM8148

Guru**** 2581145 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611131/tms320dm8148-tms320dm8148

器件型号:TMS320DM8148

您好!

我使用 的是 TMS320DM8148、想就一些原理图/布局问题征求您的建议:

1) 1) DDR3 -采用数字输入来改善布局和信号完整性:

a)是否可以在通道内锯切数据引脚?

b)我是否可以交换通道(当然是与所有成员交换)?

2) 2)我正在使用并行 NOR 作为引导设备- 我看到在引导时需要在"0"处强制 A13到 A27:

我是否必须使用有源器件或此引脚上的下拉电阻器就足够了?

谢谢、

Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ohad Shocked72"])是否可以在通道内锯切数据引脚?

    是的、您可以交换数据引脚、但在一个字节内

    [引用 user="Ohad Shaked72"]b)我是否可以交换通道(当然是与所有成员交换)?

    您可以交换字节、使用相应的 DQMx 和选通信号 DQSx

    [引用 USER="Ohad Shocked72"]我必须使用有源器件还是在该引脚上使用下拉电阻器就足够了?

    外部下拉电阻器应该足够了。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    非常好-感谢您的回答!

    Ohad