This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:散热器要求

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611329/am3356-heat-sink-requirement

器件型号:AM3356

您好!

我们正在考虑使用 Sitara 处理器从另五个工作频率为500MHz 的处理器获取数据。

对于此高速数据传输处理器、如 使用100Mbps 以太网的2兆字节/秒数据速率、选择 AM3356处理器是正确的选择。

如果此处理器的功耗约为1.2W、则处理器需要散热器

提前感谢。

Ashok Wakode