This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:GPMC 存储器地址范围

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611129/am4372-gpmc-memory-address-range

器件型号:AM4372

大家好、您能告诉我 GMC CAN 地址的最大总异步存储器大小是多少? 我读取的是128MB -是每个 CS 信号都是这样吗?

谢谢

Dan Ross - AST Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    GPMC 的总地址范围是512MB、从0x00000000到0x1FFFFFFF、限制了从0x00000000到0x000FFFFF 的第一个1MB 地址空间从外部无法访问。 该地址范围可以在7个可用芯片选择之间以16、32、64、128或256MB 的块分布。