This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-DRA7X:v3.00.00中的文件夹结构不匹配

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609170/linux-processor-sdk-dra7x-folder-structure-mismatch-in-v3-00-00

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA7X

工具/软件:Linux

大家好、

我已在64位 Ubuntu 14.04 LTS 上安装了最近发布的 Vision SDK v3.00.00。 对于构建 Linux、我遵循 VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf 中提供的说明。  

在此、克隆 ipumm 的指令提到目标文件夹为 $INSTALL_DIR/ti_compon成分/Algorithms_codec、但在文件夹结构中、没有此名称的文件夹但是、有两个单独的文件夹、分别为 $INSTALL_DIR/ti_components / algorithms 和 $INSTALL_DIR/ti_components / codec。  

在以前的 Vision SDK 版本中、存在上述文件夹。

有关如何在 Vision SDK 3.00.00中继续进行 ipumm 克隆的任何帮助都将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它应位于"$INSTALL_DIR/ti_compons/codec"下。

    我不确定是否检出了正确的版本、因为在较旧的 VisionSDK 版本中、"Git 签出"命令与 VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf 中的命令相同。 我将邀请 VisionSDK 专家对此进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、yordan、

    正如您所提到的、我已经在"$INSTALL_DIR/ti_componities/codec"中克隆了 ipumm。 构建似乎正在进行中。 一旦系统启动、IPUMM 正常、就能够恢复工作。
    但是、在使用映像准备 SD 卡时。 UserGuide (第4.2节)中提到的$boot_DIR 的路径与 mksdboot.sh 获取的路径似乎不匹配
    用户指南提到$boot_DIR 的路径为<$install_DIR/vision_sdk/binaries/apps/ /hlos/linux 和 mksdboot.sh 脚本正在附加 然后搜索 MLO、uenv、fs 和 u-boot。 不过、的附加项 mksdboot.sh 将最终路径设置为<$INSTALL_DIR/VISION_SDK/BINARS/APPS/ /hlos/linux/hlos/linux/boot、它似乎具有冗余 部分。
    目前、我已相应地编辑了$boot_DIR、并设法获取 SD 卡。
    如果您能够检查并告诉我此$boot_DIR 更改是否正确或我错过了构建过程中的某个内容、这将非常有用。

    此致、
    Abhijeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、当我尝试使用我使用上述更改创建的 SD 卡进行引导时、uenv.txt 中提到的 DTB 文件在 targetfs 的/boot 中不存在。
    1.这是预期行为吗?
    2.在以前的 VISION SDK 中,DTS 文件是指向同一文件夹(/boot)中的 deviceTree 文件的链接。 我们应该手动创建该链接吗? 如果是,DTB 应指向哪个 deviceTree 文件?
    3.如果不需要创建手动链接,是否需要修改 uenv.txt 以采用其他 DTB? 如果是、哪一个?
    4.上述两个错误是否都指向构建/卡准备过程中缺失的内容?

    此致、
    Abhijeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、出现这些 文档错误

    IPUMM 应安装在 im $INSTALL_DIR/ti_componities/codec 文件夹中

    请相应地编辑$boot_DIR 并设法获取 SD 卡

    在 DTS 文件中,是否按照用户指南中的说明应用了内核配置?

    Shiju 的平路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijeet  

    引导文件夹更改正确。

    您能告诉我引导文件夹的内容及其大小吗?  

    我假设您在构建后有 tar 文件系统。

    此致

    Chetan.M