This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:如何控制显示器中的蓝色或白色显示?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610902/tda3-how-can-i-control-to-display-with-blue-color-or-white-color-in-the-monitor

器件型号:TDA3

您好!

我是 Lee。

 

我的板由2个摄像头、LVDS 监控器和 SoC 板组成。

我正在寻找解决方案、以在显示器中显示蓝色或白色。

我的系统概念非常简单。

如果解串器 在我的系统中发生故障、我只想显示一种颜色(蓝色或白色...) 在我的显示器中。

我的任务是实时验证解串器。

 

如果您知道 解决方案或好主意、请告诉我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    您的意思是、如果捕获没有开始、并且您没有收到任何帧、您希望在显示屏中显示蓝色。  

    您可以在捕获链路中创建临时帧、如果您已捕获任何帧、则可以将此临时缓冲区转发到后续链路。  

    您可以用蓝色或白色填充此缓冲区。 最后、当它到达显示屏时、它将显示蓝色背景接地。

    Rgds、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh Jadav、

    您完全理解。
    您能否提供与我的问题相关的示例代码或文档。
    我不知道创建捕获链接的方式是什么、然后填充一种颜色。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    目前不支持。
    您需要添加 iSS_Capture 链接或 VIP Capture 链接。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh Jadav、

    我明白你的意思。
    但是、我只想测试填充一种颜色。
    显示缓冲区或代码位置在哪里?
    当我更改显示缓冲器的特殊值时、
    我想看到显示器的单色显示屏。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    您可以在 captureLink_drv.c 文件中分配额外的缓冲区、并将其填充为固定的颜色。 当您没有从文件中的驱动程序进行任何回调时、例如1秒、您可以将此缓冲区发送出去。

    请查看此文件、您将了解如何更改它。

    此致、

    Brijesh