This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVE 中每个帧的时间测量

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611062/time-measurement-for-each-frame-in-eve

主题中讨论的其他器件:TDA2

您好!

我必须将 EVE 稀疏光流集成到我们在 TDA2中的项目中。 我运行了稀疏光流测试台。 测试视频有5帧。 在控制台中、我在 每个帧中获得 TSC 周期和 SCTM VCOP 忙周期。 我想计算在每个帧中执行光流所花费的时间。 您能告诉我 计算每个帧的时间吗?

Jagan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jagan、

    我已将您的问题转交给 EVE 专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagan、

      获得每帧 TSC 周期数(根据 VCOP 周期)后、您可以 将其转换为时间、方法是将周期除以 EVE (VCOP)运行的频率(通常该值为500MHz)。

    此致、

    安州