This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:AM335x 首次引导

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610943/linux-am3352-am335x-first-boot

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

您好!

我对执行第一个 UC 启动(SPL、uboot ...)的方法有疑问 。

我们正在使用基于 TI 电路板(AM335x)的定制电路板。 由于 EMMC 存储器为空 (启动序列:MMC1、MMC0、UART0、USB0)、因此第一次启动时使用基于 uart0的启动。 引导系统后、使用包含 SPL、u-boot、内核和所需分区的映像对 eMMC 进行编程(使用 dd)、以便微控制器在以下引导中将 EMMC 存储器用作引导设备。 描述的过程不是很快。 一旦我们有了一个"可"版本、我们就会预编程 eMMC、但 现在这是不可能的。 因此、我想知道是否有任何更快的方法来执行第一次引导。

提前感谢您  

Borja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Borja、

    您是否有 SD 卡插槽连接到任何 MMC 引脚? 如果是、则可以执行 SD 卡引导、这比 UART 引导快。 在您运行 u-boot 后、您可以对 eMMC 进行分区和刷写。

    另一个选项是从外部 USB 存储器引导:
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。 由于电路板会受到振动、SD 卡不是可选件。 我将检查 USB 的使用情况。

    谢谢你。