This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5505:expn 函数的用法

Guru**** 2556120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608875/ccs-tms320c5505-usage-of-expn-function

器件型号:TMS320C5505

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我的目标是使用 C 代码在 CCS 中实现以下函数:

f (x)=(e^x-1)(e+1)/(e^x+1)(e-1)..其中 x 是从左侧或右侧通道读取的输入信号

要实现此函数、我能否使用 DSPLIB 中的内置"expn"函数。 有没有关于使用"expn"函数的示例代码。

请建议。

此致、

Satyajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satyajit、

    在 C:\C55_LP\C55_DSPLib_3.00\C55_DSPLib_03.00.03\55x_src\expn.asm 中有一个 expn asm 例程

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lali:

    感谢您的回复。 您是否知道在 c 中为 expn 编写的任何示例?


    谢谢、此致、

    Satyajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satyajit、

    遗憾的是、我不知道该函数的 C 语言实现。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lalindra:


    我知道。 谢谢。 在这两者之间、我尝试使用 DSPLIB 中的内置 cfir 函数来实现 fir 滤波器。 我使用以下代码:

    int16 left_input;

    int const h[52]={
           -22、   -25、   -30、   -38、   -50、    -66、   -86、  -112、  -143、
           -182、  -228、  -283、  -348、  -425、   -515、  -623、  -752、  -909、
           -1103、 -1350、 -1677、 -2136、 -2838、  -4071、 -6895、-20853、 20853、
            6895、  4071、  2838、  2136、  1677、   1350、  1103、   909、   752、
            623、   515、   425、   348、   283、    228、   182、   143、   112、
            86、    66、    50、    38、    30、     25、    22
    };

    void main( void )

       signed short int left_input2 = 0

       /*初始化 BSL */
       USBSTK5505_init();

       /*初始化 PLL */
       PLL_FREQUENCY 设置(100);

       /*初始化代码的硬件接口和 I2C */
       aic3204_hardware_init();
       
       /*初始化 AIC3204编解码器*/
       aic3204_init();

       asm (" BCLR XF");

       对于(i = 0 ;i < samples_per_sond * 6000 ;i++ )
       {
           aic3204_codec_read (&left_input、&right_input);//配置为每两个通道一个中断。

           cfir (&left_input、h、&left_input2、0、1、 52);

          left_output = left_input2;

    但是、我会得到类似的误差

    说明   资源   路径   位置   类型
    "const int *"类型的#169参数与"data *"类型的参数不兼容    

    在存储滤波器系数时似乎存在问题。 我不确定应使用哪种数据类型来存储系数。

    您知道如何存储 fir 滤清器的系数"h"吗?


    如果您能提供帮助、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Satyajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satyajit、

    请参阅此主题了解一些见解。 e2e.ti.com/.../98628

    Lali