This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/OMAP-L138:解决 TI 文档中的模糊问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610003/rtos-omap-l138-resolve-the-ambiguity-in-ti-document

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的所有人:

请解决有关 EMAC 和 SPI 的模糊问题、

支持的平台->驱动程序->DSP 器件下、OMAP-L13x  EVM 支持具有 X 符号的 EMAC 和 SPI、在平台/SOC 中为空

含义

我没明白

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_Release_Notes

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    我已将此内容转发给 OMAP-L13x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、

    你是对的。 这是发行说明中的错误。 SOC 列中也应标记 X。 我已请求更改。
    感谢您将此事提请我们注意。

    此致、
    Rhul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    根据我在有关处理器 SDK 的 wiki 页面上的理解、不支持带阴影区域的列、带标记 X 的列意味着支持、但空白栏又如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、

    是的、阴影区域不受支持、X 表示受支持。 n`t 为空的n`t 意味着该功能n`t 适用于电路板或 SOC、这是因为电路板没有该接口、或者如果软件确实适用于该器件。

    n`tn`t、McASP 在 K2G 平台上提供支持、但 K2G ICE 板没有音频接口/编解码器、因此驱动程序支持不适用于该平台。 n`t、故障管理和多核应用部署(MAD)实用程序并不适用于 OMAPL13x 器件。

    此致、
    Rahul

    PS:请单击"这解决了我的问题"、因为我们认为我们已回答了您的所有问题。