This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:HDMI 内核寄存器文档

Guru**** 2587795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608022/am5728-hdmi-core-register-documentation

器件型号:AM5728

我看到 Linux 宏、例如 HDMI_CORE_CSC_COEF_A1_MSB 、它对应于 HDMI 内核寄存器偏移量0x5806_0000 (根据 Linux dra7.dtsi)。   但是,我无法将 HDMI 内核寄存器与 SPRUHZ6i (AM572x SitaraTm处理器器件版本2.0)中的任何内容相关联。

请提供任何指向文档的指针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知工厂团队。 他们将在这里发表评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    AM57x 平台上的 HDMI 输出受 VPS 驱动程序支持、请查看此处 Processor SDK RTOS 中的 VPS 驱动程序示例:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_VPS_DRIVERS

    VPS 驱动程序本身有点复杂、因此在开始时、我建议您查看诊断测试。

    在 K2G EVM 上有一个 HDMI 诊断测试、但在 AM57x 上还没有。 K2G 上的 DSS IP 是 AM572x 的精简版本、因此某些初始化在两个器件上都应通用。

    您可以在此处下载适用于 K2G 的处理器 SDK RTOS:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    此致、
    周德伟