This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:DM 和 TRM 之间的 EMIF 配置不一致。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610971/tda3-emif-configuration-is-not-consistent-between-dm-and-trm

器件型号:TDA3

您好!

关于 TDA3x EMIF、DM 中的第8.9.2.2节"DDR3器件组合"指出、EMIF 不支持4芯片 x 8位配置、这两种配置都具有/不具有 ECC。

但是、图11-3。 TRM 中的"EMIF DDR2/DDR3/DDR3L 配置、无 ECC "显示了4芯片 x 8位配置。

哪一项是正确的?
DM 中缺少4芯片配置?
TRM 中的图11-3仅对窄模式有效?

此致、
三井纯弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yasuhiro:

    表8-35列出了所有有效的组合以及允许的 DDR3器件数量。 支持的 DDR3器件组合(SRPS964C)。
    TRM 将在下一版文档中根据需要进行更新。

    此致、
    Lyuben。