This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AM3505:将 EDMA 驱动程序转换为 sDMA

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607034/starterware-am3505-convert-edma-driver-to-sdma

器件型号:AM3505

工具/软件:Starterware

您好!

用于 am33x 的 Starterware 包含 EDMA。

是否可以修改这些代码以用作其他处理器(am35)的 sDMA,或者是否需要太多的努力?

谢谢、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAN、

    我必须确认,但我认为这需要一些努力。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lalindra、

    我知道没有 SDMA 驱动程序可用,甚至对于 simliar 裸机也是如此?

    谢谢、
    已运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BareMetal sdma 的最近示例:

    谢谢、

    已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalindra、

    您是否碰巧检查了 sdma?

    最接近的示例是否为上述 u-boot 实现?

    谢谢、

    已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ranchu、

    我确实检查过、无法找到 sdma 的实现。

    Lali