This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC3220S-LAUNCHXL:"错误:SLI 文件不存在"

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S-LAUNCHXL, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610425/linux-cc3220s-launchxl-error-sli-file-does-no-exist

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:Linux

您好!

尝试使用 dslite.sh 使用以下命令对 CC3220S-LAUNCHXL 板进行编程、我收到 "Error: SLI file does no exist"错误:

dslite.sh --mode cc3220 image program --file‍[path to uniflash_4.1]/simplelink/gen2/bin/project_0_image.sli

已成功使用以下命令创建了 SLI 文件:

dslite.sh --mode cc3220 project create_image --name project_0 --file project_0_image.sli

SLI 文件在[uniflash_4.1]/simplelink/gen2/bin/project_0_image.sli.的路径中生成

我应该怎么做?

此致、

Aydin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议您将您的问题发布在该论坛中:
    e2e.ti.com/.../968

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 此问题的解决方案、请访问 e2e.ti.com/.../2250023。