This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:EtherCAT 和 EtherNet/IP 引脚

Guru**** 2558070 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609989/am3359-ethercat-and-ethernet-ip-pins

器件型号:AM3359


您好!

当 TI pinmux 工具选择以下选项时、不会选择 col、crs 引脚。

AM335x
MII_PRUSS1
用例:实时工业以太网(全双工)

即使没有使用 col、crs 引脚、也可以同时使用 etherCAT 和 ethenetIP 吗?

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EtherCAT 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、EtherNet/IP 支持半双工模式。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速回复。

    以下理解是否正确?
    为了同时支持 EtherCAT 和以太网 IP、MII_PRUSS 1的引脚必须为外设选择所有引脚。

    下面是否有方法使用它?
    仅 EtherCAT:全双工使用
    仅以太网/IP:半双工使用
    EtherCAT 和 EtherNet/IP:所有引脚均使用

    此致、
    新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了详细说明 David 的回答:这些引脚用于支持半双工操作。 EtherNet/IP 和 POWERLINK 支持半双工模式。
    为了保持兼容性、TI 建议保留这些连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。
    我知道 EtherNet/IP 标准支持全双工和半双工。
    AM3359上 PRU-ICSS 的剂量以太网/IP 仅支持半双工模式?

    此致、
    新义郎  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的最后一个问题对我来说毫无意义。 已经解释过 EtherNet/IP 支持全双工和半双工模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。

    很抱歉、我有误解。

    此致、
    新义郎