This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2HG:Processor Vision SDK 3.0编译器问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610578/tda2hg-processor-vision-sdk-3-0-compiler-issue

器件型号:TDA2HG

你(们)好,先生  

我们下载适用于 Linux 的 VISION SDK 3.0和 DO 编译器。 之后,我们找到了如下错误消息  

所有者@所有者虚拟机:~/processor_sdk_vision_03_00_00_00/vision_sdk/build$ make -s -j 视情况而定

mkdir:无法创建目录‘/home/owner/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/links_fw/include/config’:文件存在

mkdir:无法创建目录‘/home/owner/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/links_fw/include/config/apps’:文件存在

mkdir:无法创建目录‘/home/owner/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/links_fw/include/config/apps/tda2xx_evm_linux_all’:文件存在

# makeconfig:config 为[ tda2xx_evm_linux_all ]

# makeconfig:输出文件为@/home/owner/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/links_fw/include/config/apps/tda2xx_evm_linux_all/system_cfg.h

# makeconfig:输入 文件为@/home/owner/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/build/configs/tda2xx_evm_linux_all/cfg.mk

# makeconfig:正在生成标头...

# makeconfig:正在生成 ALG 插件配置...

# makeconfig:正在生成用例配置...

# makeconfig:正在生成页脚...

# makeconfig:完成!!!

编号

#个不需要但包含在配置[ tda2xx_evm_linux_all ]中的 CPU,

编号

#警告:可以从应用程序中排除 IPU1_1

编号

需要但未包含在配置[ tda2xx_evm_linux_all ]中的 CPU 数量,

编号

编号

#编辑/home/owner/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/build/configs/tda2xx_evm_linux_all/cfg.mk 以在应用程序中包括或排除 CPU

编号

对于 tda2xx ipu1_0 CSL_init、无需执行任何操作

对于 tda2xx CSL_INTC、无需执行任何操作

对于 tda2xx pm_RTOS、无需执行任何操作

对于 tda2xx ipu1_0 SBL_utils、没有要做的事情

/home/owner/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/drv/pm/src/pmhal/obj/tda2xx/m4/release/.deps/pmhal_vm.P:61:***缺少分隔符。  停下。

maked[3]:***[pm_hal]错误2.

maked[3]:***正在等待未完成的作业...

make[4]:***没有规则使目标`/home/owner/PROCESSOR_SDK_VISION_03_,`/home/owner/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/csl/example/utils/common/obj/tda2xx/m4/release/app_utils.oem4需要。 停止。

maked[3]:***[CSL_UTILS_common]错误2.

/home/owner/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/boot/sbl_auto/sbl_lib/obj/tda2xx-evm/m4/release/.deps/sbl_lib_common.P:58:***缺少分隔符。  停下。

maked[3]:***[SBL_lib]错误2.

/home/owner/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/drv/pm/src/pmhal/optimized/obj/tda2xx/m4/release/.deps/pmhal_vm.P:59:***缺少分隔符。  停下。

maked[3]:***[pm_hal_optimed]错误2.

/home/owner/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/drv/pm/examples/utils/obj/tda2xx/m4/release/.deps/uartStdio.P:60:***缺少分隔符。  停下。

maked[3]:***[pm_example_utils]错误2.

/home/owner/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/diag/obj/tda2xx/m4/release/.deps/diagLib_mcspi.P:63:***缺少分隔符。  停下。

maked[3]:***[diag]错误2.

/home/owner/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/drv/pm/src/pmlib/optimized/obj/tda2xx/m4/release/.deps/pmlib_videopll.P:100:***缺少分隔符。  停下。

maked[3]:***[PM_lib_optimed]错误2.

/home/owner/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/drv/pm/src/pmlib/obj/tda2xx/m4/release/.deps/pmlib_videopll.P:74:***缺少分隔符。  停下。

maked[3]:***[PM_lib]错误2.

是否有人遇到此问题? 请提供建议并谢谢。

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能进行全新构建吗?

    您可以调用以下命令来执行全新构建

    gmake -s 清理

    或删除以下两个文件夹

    二进制文件

    LINK_FW/include/config

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    我们使用了 Linux+BIOS SDK
    2.将参数设置为 tda2xx_evm_linux_all
    3.执行清理构建后,仍会出现此问题
    4.我们按如下方式更改 cfg.mk 中的设置以避免代码生成问题(解决方法)

    #将配置文件应用到所有内核
    编号
    #支持的配置文件:版本调试
    profile=调试
    #profile ?= release

    以供您参考。

    BR
    Yimin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以删除二进制文件夹并试用它?

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    谢谢。 它解决了这个问题。

    BR
    Yimin