请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2HG 尊敬的所有人:
我有一个像"4摄像头 In+SyncLink + DisplayLink"这样的链、我发现如果一个或多个摄像头损坏、该链会被阻止。
但我需要 SyncLink 能够从摄像机传输有效数据、即使一个或多个摄像机损坏。
例如、一个摄像头损坏、另三个摄像头正常工作、SycnLink 可以提供其他三个数据、并且只能丢弃一个数据。
在 VSDK2.12上是否有任何针对此的补丁?
谢谢、 此致。
SID