我们的设计使用 TMS320C6748、它使用 NAND16引导选项从闪存引导。 我使用 AISgen 1.13来生成 AIS 启动映像(NAND 16位、PLL0、PLL1、DDR2、请参阅随附的配置文件)。 DSP 具有最新的引导 ROM 版本(d800k008)。
在 L2 RAM 中放置初始化的存储器部分时、应用程序会在 AIS 启动过程中崩溃、并且无法到达入口点。 (它到达器件存储器空间中的所有位置)就我所见、导致这个问题的原因是 AISgen 在映像开始时向 L2 RAM 添加了一些段负载、这些段负载与我们的应用无关。 我已经分析了生成的 AIS 映像、第一部分看起来像:
0处的魔术词。
4处的段加载命令。
地址:0x00800020、大小:704字节。 (0x2C0)
720处的段加载命令。
地址:0x008002E0、大小:288字节。 (0x120)
加载命令。
地址:0x00800400、大小:64字节。 (0x40)
1096处的段加载命令。
地址:0x00800440、大小:16字节。 (0x10)
跳转命令位于1124。
地址:0x00800220。
从末尾的跳转中、您可以看到它实际上从 L2 RAM 中执行某些操作。 在这些部件之后、AIS 映像包含我希望从我们的配置和应用中获得的函数执行命令和段负载。 引导加载程序文档(spraat2f)提到、对于传统 NOR 引导、会使用一小部分 L2 RAM、用户应用不应将此存储器用于初始化段。 对于 NAND 引导、情况不应如此。 因此、我认为这是 AISgen 中的一个错误、当配置为 NAND 启动时、这些段加载不应添加到 AIS 映像中。 我已手动从 AIS 映像中移除这些段负载、然后我们的应用程序将正常启动、即使我将已初始化的段放置在 L2 RAM 中也是如此。
有人能否确认这是 AISgen 中的一个错误、并且从 NAND 闪存引导时、这些 L2 RAM 的段加载不应包含在 AIS 映像中?
此致、Mark te Brake