This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:如何从 CMA 创建一个 OMAP-GER_bo 并可供 IPU*使用?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608346/linux-how-to-create-a-omap_gem_bo-from-cma-and-can-be-used-by-ipu

工具/软件:Linux

您好!

有一个应用程序使用 gstreamer、gstducati 进行视频编码

我想通过 OMAP-Gem_bo 创建一个连续存储器、该存储器可通过其他 IPU 内核中的 DMA 进行访问:

1) 1)我修改 OMAP-Gem _new、通过 dma_alloc_writecombine 分配缓冲区、并修改 IPU 的自定义资源表、从而可以访问地址。

  应用程序似乎可以正常工作、但编码输出视频错误、它似乎采用了错误的编码数据。 为什么这样做会有什么问题?

2) 2)原始方式正常、但是、OMAP-Gem 分配的缓冲区不是连续的、因此 DMA 无法立即填充该缓冲区。

  如果是、如何使存储器连续? 此方法使用 shm、通过 alloc_page 逐个分配 PAGE。

非常感谢您提供的任何提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个器件? 您使用的是哪个 SDK 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    glsdk 7.04。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、这是 DRA7xx、对吧?
    这是定制板还是 TI 参考设计?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是一个定制板。
    根据内核代码、我认为 OMAP-BO_EXT_MEM 适合这种情况。 但没有关于 OMAP-BO_EXT_MEM 的文档。