This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:如何在 TDA3xx 中更改 MCSPI 端模式?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610622/tda3-how-can-i-change-the-mcspi-endian-mode-in-tda3xx

器件型号:TDA3

您好!

我是 Lee。

 

我要在 TDA3xx 中测试 MCSPI?

我的 MCSPI 设置与以下代码相同。

当另一个系统(称为 MCU)发送 SPI 数据(如(A)时、

接收到的 SoC SPI 数据、如(B)。

我认为这与数据端模式有关。

但是、我找不到与 SPI 寄存器和文档相关的代码。

如果您知道此问题、请告诉我、或者 plz 分享相关 文档。

现在、我只使用转换数据来从 MCU 接收 SPI 数据。

谢谢。

 

(a)。  1->2->3->4->5->6->7->8->9->10->11->12

(b)。  4->3->2->1->8->7->6->5->12->11->10->9.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我可以从您的代码中看到、TDA3 SPI 设置为32位字、而您的 MCU 最可能发送8位字。

    请均衡两个器件中的字长设置、并告知我们。

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的 MCU 工程师确认发送8位字。
    我已在您的回复中解决了此问题。
    谢谢。