This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320C6748:TMS320C6748 LCDK、数字输入和采样率问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748, PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609499/starterware-tms320c6748-tms320c6748-lcdk-digital-input-and-sampling-rate-problem

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件: PCM1864

工具/软件:Starterware

我想获取有关 TMS320C6748 LCDK 的技术支持。

我下载了 Starterware 01.20.01.01、并使用了 McASP。 存在 一些问题。

首先、我想操作电路板192000采样率。

但 McASP 代码使用 AIC3106音频编解码器、因此其频率限制为96000Hz。

其次、我必须接收数字信号。

因此、我需要为我找到合适的示例。

如何解决此问题?

希望您能及时答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此主题移至 C67x 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是适合您的应用评估的硬件平台。 我建议您查看 OMAPL137 EVM 和 Spectrum Digital 的音频子卡。 该板具有 PCM1864和组合编解码器、具有支持采样率要求和接口要求的数字输入输出工具:

    www.spectrumdigital.com/.../
    www.spectrumdigital.com/.../

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul