This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMIC110:DP83848 PHY 的 EtherCAT 问题

Guru**** 2556870 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXICE110, AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610252/amic110-ethercat-issue-with-dp83848-phy

器件型号:AMIC110
主题中讨论的其他器件:TMDXICE110

我已经制作了与 TMDXICE110 AMIC110 ICE 类似的 EtherCAT 从板、只需将 PHY 芯片从 DP83822更改为 DP838488。 我的 EtherCAT 项目可以与 TMDXICE110良好配合使用、但我的板存在一些问题。 当我使用 TwinCAT 3.1扫描我的器件时、它无法识别任何 EtherCAT 器件。

我还使用示波器检查了 PHY 和 AMIC110之间的信号,并通过读取寄存器检查了 PHY 状态。 它们似乎是正常的、没有错误。

您对问题所在有什么看法吗? 如果您需要更多信息、请咨询。

提前感谢您。