This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6672:如何直接从 NOR 闪存引导?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610315/rtos-tms320c6672-how-to-boot-directly-from-nor-flash

器件型号:TMS320C6672

工具/软件:TI-RTOS

我使用 C6672设计的电路板。 NOR 闪存引导是否可以直接通过 EMIF 接口实现? (无需 I2C EEPROM)、是否有示例? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此内容转发给 EMIF 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请访问 processors.wiki.ti.com/.../KeystoneI_Bootloader_Resources_and_FAQ、主题:如何在 C66xx 器件上执行 EMIF16 NOR 闪存引导? 示例?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播、我马上会尝试!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请n`t、所有 TI 评估平台都没有并行 NOR 闪存、因此我们不提供处理器 SDK RTOS 中 EMIF NOR 闪存的示例来支持此用例。 但是、此引导模式使用用于查看 SOC 功能的内部评估平台进行验证。

    我们通过 E2E 论坛共享了 EMIF NOR 闪存写入器代码、并总结了需要如何创建 EMIF NOR 启动映像以从并行闪存启动。 以下是为这些器件提供此信息的客户帖子:

    引导映像创建摘要:
    e2e.ti.com/.../367102

    闪存写入器:
    e2e.ti.com/.../1153703

    此致、
    Rahul