This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-TDAX:Vision SDK 3.0的 Linux 内核构建失败

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610439/processor-sdk-tdax-linux-kernal-build-failing-for-vision-sdk-3-0

器件型号:PROCESSOR-SDK-TDAX

大家好

我按照 Vision SDK Linux 用户指南构建 Linux 内核以安装到 SD 卡中

MAKECONFIG=tda2xx_EVM_Linux_ALL

但是、当我运行"make linux"时、我会遇到以下错误

make -fbuild_kernel.mk kernel_build kernel_target=dra7-EVM-infoadas。dtb
make[2]:输入目录'/share/madushan/Madushan/TI_Vision_SDK/vision_sdk/build/hlos/makerules/linux
make -C /share/madushan/Madushan/TI_Vision_SDK/vision_sdk/../ti_components/os_tools/linux/kernel/omap arch=arm cross_compile=/share/madushan/Madushan/TI_Vision_SDK/ti_components/os_tools/linux/linaro/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf- dra7-evm-infoadas。dtb
make[3]:输入目录'/share/madushan/Madushan/TI_Vision_SDK/ti_components/os_tools/linux/kernel/omap
make[4]:***没有规则可以使目标'infoarm/drastate'成为'evm/sime.tbotr.ar/adtbad.ost.ed.ed.edtb。
arch/arm/Makefile:333:目标'ra7-evm-infoadas.dtb'的配方失败
make[3]:***[dra7-evm-infoadas.dtB]错误2
make[3]:离开目录'/share/madushan/Madushan/TI_Vision_SDK/ti_components/os_tools/linux/kernel/omap
build_kernel.mk:11:目标'kernel_build'的配方失败
make[2]:***[makeine_directory'inese'
/share/madushan/Madushan/TI_Vision_SDK/vision_sdk/build/hlos/makerules/linux


:/share/madushan/Madushan/TI_Vision_SDK/vision_sdk/build/hlos/makerules/linux iner2]:make'inese'inese':\inuer'kernel.make'inese':ines'inuer1:409ines'inuer'inuer'inuer'ines'目录[409':100:100:100:
目标'kernel'的配方失败
make:***[kernel]错误2. 

有人能帮我解决这个问题吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您能否检查您是否位于 VisionSDK_Linux_UserGuide 的"2.4.2.1 Clone kernel & Apply VSDK Patchs"部分中指定的正确标签上、以及 VSDK 补丁是否正确应用?

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yordan、

    正如您所指出的、问题在于内核补丁

    map$ git am ./linux-kernel-addon/kernel-patches /****
    
    请告诉我您是谁。
    
    运行
    
    git config --global user.email "you@example.com
    git config --global user.name "Your Name"
    
    以设置帐户的默认标识。
    省略--global 仅在此存储库中设置标识。 

    在销售我的 TI 注册电子邮件后、一切顺利