This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDSICE3359:EtherNet/IP 支持

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610731/rtos-tmdsice3359-ethernet-ip-support

器件型号:TMDSICE3359
主题中讨论的其他器件:AM3359SYSBIOSSDK-IND-Sitara

工具/软件:TI-RTOS

您好!

根据规格、AM3359应能够支持 EtherNet/IP、但样片仅适用于 AM5xxx。 AM3559是否支持 EtherNet/IP? 我是否可以将这些样片迁移到 AM3559、或者是否有任何 AM3359支持计划?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5041123、

    AM3359处理器支持 EtherNet/IP 协议。 您能否指定您所指的样本?

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下载最新的 SDK、我可以阅读以下内容:

    版本01.00.01
    2016年10月发布
    系统要求
    支持的器件
    AM572x IDK 1.3A/B
    PRU-ICSS2用于验证[AM57x 具有2个 PRU-ICSS 实例]
    AM571x IDK 1.3A
    注意:将来支持所有采用 PRU-ICSS 的 Sitara 处理器。 对于 AM335x 和 AM437x、建议使用[SYSBIOSSDK-IND-Sitara
    (http://www.ti.com/tool/sysbiossdk-ind-sitara)]、直至那时。

    何时所有 Sitara 处理器都支持该技术? 此外、是否支持 CIP 同步?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 PRU ICSS 处理器 SDK 的 EtherNet/IP v1.0.2 支持 AM3359。 您可以 从此处下载

    谢谢、

    Paula