This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/am3352:器件速度寄存器

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610450/linux-am3352-device-speed-register

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

是否可以获得"器件速度范围"的值以在运行时区分芯片(无论它是300MHz 还是600MHz)?

http://www.ti.com/product/AM3352/datasheet/device_and_documentation_support

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查 efuse_SMA 寄存器(AM335x TRM Rev. P 的第9.3.1.49节)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这正是我们想要的,谢谢!