This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:PRU 测试

Guru**** 2589005 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610675/am5728-pru-testing

器件型号:AM5728

您好!

是否有人能解释如何测试 AM5728主板上的 PRU-ICSS 端口?如何检查端口?有哪些要求?我们如何知道 AM5728与 PRU-ICSS 端口兼容?

谢谢、此致、

Swarna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "测试" PRU 端口意味着什么? PRU-ICSS 是一款多功能外设。 请提供您想要做什么的更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    我想知道 PRU-ICSS 如何成为多功能外设?我是说如何检查 AM5728 IDK 板上的 PRU-ICSS 功能?

    谢谢、此致、
    Swarna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 www.ti.com/.../pru-icss-INDUSTRIAL-SW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Biser、

    构建这些协议证明了 PRU-ICSS 的功能?

    此致、
    Swarna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然。 请注意、它们都在 TI-RTOS 下运行。