This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:从 ADS1262的 DRDY 引脚中断

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610583/linux-am3352-interrupt-from-drdy-pin-of-ads1262

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:ADS1262

工具/软件:Linux

你(们)好

TI 的 ADC 芯片 ads1262应连接到定制设计上的 am3352。  AM3352用作 SPI 主器件。 但是、除了 SPI 引脚之外还有另一个名为 drdy 的引脚、SPI 主器件仅需在该引脚从高电平转换为低电平后发出 SPI 传输。 此引脚是否需要作为中断引脚直接连接到 am3352? 如果它用作中断引脚、它可以每秒生成高达2000个中断、那么对于 Linux? 或其他有关此要求的建议?

BTW:我将 TI 的 SDK01.00.03用于 AM335x。   

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这取决于很多因素- MPU 频率、系统负载、SPI 速度等。 我们无法在 AM335x EVM 板上复制您的系统、因此无法给出确切的答案。 最好的方法是在您自己的环境中自行验证这一点。 如果出现任何问题、请在此主题上发帖。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    抱歉、我的问题是 drdy 引脚是否应作为中断源连接到 AM335x? 或者使用任何方法来处理该引脚、而不是用作中断源? 例如、SPI 从器件是否有 DMA 传输。

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM335x 有三个引脚、可配置为用作中断源或 DMA 请求:XDMA_EVENT_INTR[2:0]。 您可以使用其中一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    是否有用于 McSPI 操作的 EDMA 示例代码?

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不能说。 我将要求软件团队进行评论。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    我们唯一的例子就是 种情况。

    此致、
    Kemal