This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:DM81xx 视频捕获

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610550/linux-tms320dm8148-dm81xx-video-capture

器件型号:TMS320DM8148
Thread 中讨论的其他器件:TVP5150

工具/软件:Linux

我们在 DM816x 上使用定制板。 我们使用 RDK 封装作为参考。

我们已将4个 TVP 5150芯片连接到 VIN0的端口 A 和端口 B 以及 VIN1端口的端口 A 和端口 B。

我想检查我们是否可以在所有视频端口上同时进行捕捉。 是否有任何有关此情形的示例。

这方面是否有任何限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关 DVRRDK 支持、请查看此主题:
    e2e.ti.com/.../426680

    您也可以检查这个
    e2e.ti.com/.../243606
    或在 e2e 中搜索更多。

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    tvp5150没有示例、但它是可能的。
    每个端口可捕获单个8位嵌入式同步通道。

    此致、
    Brijesh