This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:Linux 中的双显示支持

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610559/dm388-dual-display-support-in-linux

器件型号:DM388

您好!

我正在研究一个内窥镜项目、该项目需要使用 H.264编码@ 60fps 进行全高清视频采集和流处理、摄像机(OminiVISION OV2740)将连接 DM388的 CSI 接口。 在我的应用中、我需要2个独立显示屏、同时显示两个不同的视频内容(较小的显示屏是缩放版本的全高清内容)、显示详细信息如下所示

显示1:480x800,24位 TFT LCD ,采用并行接口

显示2:1980x1024,用于外部显示的24位 HDMI 视频

我的问题! ,是否可以在 DM388中支持具有两种不同内容的双显示器? 请帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、可以输出两个具有不同内容的显示屏。
    您需要更改显示控制器树。

    Rgds、
    Brijesh