This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:保留的焊球 DDR3_CEn1 (焊球 AB12)是否具有与 DDR3_CEn0 (焊球 AD13)相同的信号?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610430/66ak2g02-does-the-reserved-ball-ddr3_cen1-ball-ab12-have-the-same-signal-as-ddr3_cen0-ball-ad13

器件型号:66AK2G02

此外、保留的焊球 DDR3_CKE1 (焊球 AC18)是否具有与 DDR3_CKE0 (焊球 AB18)相同的信号?
我想看看我们是否可以在这两个新焊球上使用迹线作为类似于 K2G EVM 的测试点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DDR3_CKE1是时钟使能1信号、它与芯片使能1信号相关。 有关 EMIF 功能和 CKE 的完整说明、请参阅66AK2G02 TRM 第7.2节 DDR 外部存储器接口(EMIF)。

    CKE0和 CKE1对于不同芯片使能具有相同的功能、它们不是相同的信号。  

    注:请参阅数据手册说明(第6.7.2节 DDR EMIF),其内容为:

     DDR EMIF 控制器支持:

         •通过一个芯片选择提供4GB 地址空间

    这就是 CKE1和 CE1信号被标记为保留的原因。 66AK2G02中的 DDR EMIF 仅支持一个芯片使能(CE0)。  因此、请严格遵循数据手册建议:

      注:

    以下球被保留:AA19 (RSV1)/AB19 (RSV2)/Y20 (RSV3)/W19 (RSV4)/D2 (RSV5)/G3 (RSV7)/F18 (RSV8)/H2 (RSV9)/AA18 (RSV10)/Y19 (RSV11)/Y14/(RSV12 / ACK1 / AC12 / ACL1/12)

    这些焊球必须保持未连接状态。

    此致、  
    Yordan