This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8168:DM8168中的视频翻转和旋转

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610623/linux-tms320dm8168-flip-and-rotation-of-video-in-dm8168

器件型号:TMS320DM8168

工具/软件:Linux

大家好、

我们正在进行 PAL 视频捕捉。  我们使用 ti-ezsdk-05.05.05.02.00和 OMX_CAMERA 进行视频采集。 我们能够正确地捕获视频。 但我们需要翻转并旋转视频。 ezsdk 中是否有任何选项 可执行此操作。

我们用于捕获视频的流水线是

gst-launch -e -vv OMX_camera" input-interface="vIP2_PORTB" input-mode="8_bit" scan-type="interlaved"! "VIDEO/x-RAWE-YUV、FORMAT=(fourcc) NV12、width=720、height=576、framerate=50/1、 buffer-count-requested=4,interlanus=(布尔值) true"! OMX_hdeiscaler 帧速率-除数=4 name=d d.src_01! "VIDEO/x-RAWE-YUV、format=(fourcc) NV12、width=720、height=576"! 很棒! 文件链接位置=capture.yUV  

提前感谢