请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
你(们)好
我们不断从 Processor SDK 3.01迁移到4.0.4。
使用 Cmem 池的编号0。 当我使用"systemctl 禁用 ti-mct-demon.service"时、不使用 Cmem 池的编号0。 没关系。
但是,我想知道什么是 TI-MCT-daemon? cmem 需要多大的 ti-mTc-daemon?
我们将更改 cmem 配置(对于 GC320和 VPE 以及3DGPU)。 示例 am57xx-EVM-CEM.dtsi
如果 ti-MCT-daemon 很重要。 我们将按以下方式进行计划。
cmem 池的0 将用作 ti-mTC-daemon。
cmem 池的1个 将用作 GC320。
2个 cmem 池 将用作 VPE。
3个 cmem 池 将用作3DGPU。
cmem 池的4 将用作 ocmc3 (默认设置)。
非常感谢。