This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5517:使用 C5517 EVM + PCM1864 CMB 的音频预处理演示

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609501/ccs-tms320c5517-audio-pre-processing-demo-using-c5517-evm-pcm1864-cmb

器件型号:TMS320C5517
主题中讨论的其他器件:PCM1864

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我的代码库是 TMS320C55XXCSL-LOWPWR-03.07.00.01、使用 C5517 EVM + PCM1864 CMB。

我想运行音频预处理演示并导入 BF_RT_BIOS、atafs_BIOS_drv_lib 和 C55XXCSL_LP CCS 项目。

重建 BF_RT_BIOS 工程时、我会遇到以下错误消息。 实际上、在安装 TMS320C55XXCSL-LOWPWR-03.07.00.01后、我没有过滤"BF_RT_BIOS_cfg.h"文件。

========================================================================================================================================================

>>编译失败
subdir_rules.mk:7:目标'AudioCodec_dma.obj 的配方失败
"./AudioCodec_dma.c"、第112行:致命错误:无法打开源文件"BF_RT_BIOS_cfg.h"
1在编译"./AudioCodec_dma.c"时检测到致命错误。
编译已终止。
gmake:***[AudioCodec_dma.obj]错误1.

========================================================================================================================================================

提前感谢。

B.R.

OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OC、

    您使用的是哪个版本的 CCS? C55x 项目与 CCSv6.2和 v7.1存在问题。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lali、

    我使用的 CCSv6.1.3与用户指南一致。
    错误消息缺少"BF_RT_BIOS_cfg.h"文件。 请向我提供此头文件吗? 还是需要在 AudioCodec_dma.c 中注释此定义?



    B.R.
    OC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OC、

    BF_rt_bios_cfg.h 在构建时在调试文件夹中生成。

    您是否在 CCS 属性中使用了 DSPBIOS 5.42.2.10?

    如果您没有安装 http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/dspbios/5_42_02_10/index_FDS.html、可通过以下链接获取

    这似乎与您的环境有关。 您使用的是什么编译器?

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、OC、

    我不确定这是否与该特定问题相关、但您也可以转到 BF_RT_BIOS 工程属性、然后转到"Project References"选项卡、验证 atafs_BIOS_drv_lib 和 C55XXCSL_LP 工程是否链接到 BF_RT_BIOS 工程、如下所示。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、Lali、大家好、

    感谢您的回复。

    让我在此总结相关信息。 请给我更多建议。

    组件版本(C:\ti)

    DSP/BIOS 5_42_2_10

     项目参考资料

    4. Project Explorer

    B.R.

    OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、OC、

    该设置似乎正确、您能否先尝试"清理"项目、然后再尝试"构建"或"重建"项目。 h 文件 BF_rt_bios_cfg.h 是在编译工程时创建的、因此在编译工程时看起来可能出现了错误、因此清理工程并尝试修复可能会解决问题。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、OC、

    我还意识到您正在使用"发布"配置、您是否可以将其更改为"调试"配置、并尝试再次清理和编译工程。

    谢谢、
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    最后、我再次重新安装 TMS320C55XXCSL-LOWPWR-03.07.00.01-Setup.exe。
    此问题已解决、并获得了 BF_RT_BIOS.out。

    非常感谢您的支持。

    B.R.
    OC