This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:USBCLK 缓冲器类型

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609543/66ak2h14-usbclk-buffer-type

器件型号:66AK2H14

您好!

对于66AK2H14、USBCLK 输入端使用哪种类型的缓冲器? 是串行器/解串器还是 LJBC 类型?

请澄清。

此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    数据手册对此不清楚。
    这应该是 SerDes。 请参阅 USB3.0用户指南中的表2-5 USB 信号引脚说明(www.ti.com/.../spruhj7.pdf):)
    USBCLKM I 0.85Vp 两个 USB PHY 基准差分输入时钟引脚。
    USBCLKP I 0.85Vp

    硬件设计指南规定:
    如果未使用 LJCB、USB 基准时钟的峰峰值差分输入电压范围被限制为850mV (峰峰值)。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    正确、它们是 SERDES IP 宏的一部分、不是 LJCB。

    Tom