This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AM3359:SPI1问题

Guru**** 2589145 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610201/compiler-am3359-spi1-problem

器件型号:AM3359

工具/软件:TI C/C++编译器

AM3359 ICE

IDE:CCS

我找到了仅具有 spi0设置而不是 SPI1设置的示例代码。

我知道 McSPI1ModuleClkConfig()和 McSPI1CSPinMuxSetup() 如何从 mcspiFlash.c  中的 McSPI0ModuleClkConfig()和 McSPI0CSPinMuxSetup()进行更改

因为没有 McSPI0ModuleClkConfig()和 McSPI0CSPinMuxSetup()的代码  

您能给我一些关于编写 McSPI1ModuleClkConfig()和 McSPI1CSPinMuxSetup()的建议或样本吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些"示例代码"是什么? 您正在尝试运行什么软件?