This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:U-boot 单路 EMIF 配置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610424/am5728-u-boot-single-emif-configuration

器件型号:AM5728

您好!

我们正在开发基于 AM57x 的新电路板、我们的设计仅需要使用一个 EMIF (EMIF2)。  我已经完成了 SPRAC36 EMIF 工作簿、我对其中的内容有点困惑。

在/board/ti/am57xx/board.c 中、有两个 EMIF_REGS 结构、一个用于 EMIF1和 EMIF2、这两个结构对 EVM 都很好、并且很好、后者使用这两个结构、但是如果我编辑文件以支持我们的硬件、只需删除 EMIF1的配置、基本上会阻止它初始化、 或者是否有"安全"的方法阻止它在引导时启动?  在搜索存在的可用文档时、似乎没有一个特定的寄存器来防止 EMIF 启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。