This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:Altium 的 IBIS 文件问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609569/am5728-ibis-file-issue-with-altium

器件型号:AM5728

我需要使用 Altium Designer (17.0.9)(包括 AM5728处理器)对设计执行信号完整性分析。

当我尝试导入仿真文件 AM572.IBS 修订版1.3.4时、会出现几个错误:


1.工具报告文件名字母错误(使用小写字母修复)
2. 该工具报告的某些行中,长度超过(截断为71个字符),删除了一些字符
3.之后(1+2.) 导入会运行到某个点、该工具会因访问冲突而崩溃。 我尝试使用另一个工具(由 IOmeth 提供的 IBIS 验证器)验证文件,并且该工具也会崩溃,因此该文件似乎有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IBIS 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对文件名中的大写字符正确无误。 该问题必须是在清理收割台时创建的。 我没有看到任何与线长度相关的问题。 这是 IBIS v5模型、根据 v5.0规范、线长度限制为120个字符。 如果您的工具标记超过80个字符的行、则可能需要 IBIS v4.0模型。 我们没有使用该版本 IBIS 的模型。  

    此致、

    Bill