This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:SRIO_TputBenchmarking,如何使用开关和6678芯片开关 CPS1616执行程序? 端口不正常

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608802/tms320c6678-srio_tputbenchmarking-how-can-i-do-the-program-with-a-switch-and-a-6678-chip-switch-cps1616-the-port-is-not-ok

器件型号:TMS320C6678

SRIO_TputBenchmarking,如何 使用开关和6678芯片开关 CPS1616执行程序? 我使用 I2C 接口配置交换机,但 端口不正常。

SRIO_TputBenchmarking :iS_ove_external_SRIO_switch 是,

交换机 ID 配置:如何为端口 num 0设置两个设备 ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    您可以从 pdk_c667x_2_0_x\packages/ti\drv\SRIO\test\tput_benchmarking\src\中的 Readme.txt 开始运行 SRIO_TputBenchmarking 项目。

    基准测试代码需要两个 EVM (生产者和使用者)、并使用分接卡进行验证。

    在 e2e 线程中有关 SRIO 开关(ID 配置)的一些讨论可能有助于:
    e2e.ti.com/.../170264

    此外、对于 SRIO 开关的 PORT_OK 问题:
    e2e.ti.com/.../403557

    此致、
    Garrett