This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:与 PurePath Studio 兼容?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610414/omap-l138-compatible-with-purepath-studio

器件型号:OMAP-L138

您好!

我正在搜索用于测试 PurePath Studio DSP 功能的评估板。 是  

OMAP-L138开发套件(LCDK)

或  

TMS320C6748 DSP 开发套件(LCDK)

它们中的任何一个是否与 PurePath Studio 兼容?

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

    据我所知、我们仅在某些具有集成式微型 DSP 的 AIC 系列上提供 PurePath 支持。

    www.ti.com/.../aicpurepath_studio

    我不知道我们 C6000和 C5000 DSP 系列的此图形工具支持。  

    某些 c66x DSP 支持 DSP 概念中的音频韦弗

    我认为 C674x 系列不提供支持、但您可以查询这些支持。  

    希望这对您有所帮助。

    此致

    Mukul