This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:在 Linux SDK 上运行 Python 应用程序

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM437X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609886/am4376-running-python-application-on-linux-sdk

器件型号:AM4376
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM437X

您好!

我在 Python 中创建了一个应用、现在我想使用 Linux SDK 将其加载到 EVM 板上。

我该怎么做???

EVM- TMDSEVM437X  

SDK - ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-03.02.00.05-Linux-x86-Install.bin

请分享成功解决此问题的步骤。

此致、

Dhara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhara、

    您可以提取 /filesystem/tisdk-rootfs-image-am335x-evm.tar.xz、将 python 脚本和其他所需文件复制到正确的位置、然后 再次将提取的目录归档为 tisdk-rootfs-image-am335x-evm.tar.xz。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否实施过任何类似问题?
    如果您能明智地解释这一步骤、将会有所帮助。

    我将 Linux 系统用作具有 Ubuntu 16.04 LTS 64位的主机,并将微型串行接口与 EVM 配合使用。

    谢谢。
    此致、
    Dhara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需使用 vi 命令、然后将 python 脚本复制并粘贴到 minicom 即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想将我的应用程序转储到 EVM 中、并使其在 EVM 加电时独立运行。

    我应该执行哪些步骤来转换我的应用文件(在 python 中)以使其足够兼容以便在 EVM 上运行、以及执行任何步骤将其(python 应用)加载到 EVM 上。

    希望我的问题能清楚

    此致、
    Dhara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以附加脚本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、显然...

    添加浮点数的 PyQt 脚本。

    我需要使用与 EVM 连接的 TFT LCD 加载数字。 我想添加 I2C 库和其他支持文件、然后将其加载到 EVM 上、以便像在独立应用中一样运行。

    希望您能为您提供指导。

    谢谢。

    此致、

    Dhara

    e2e.ti.com/.../add2num.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PyQt 需要 X11显示服务器、但最新的 SDK 使用 Wayland。

    我建议您开发 Qt 应用、 本教程介绍了这些步骤。

    您还可以在以下网址查看计算器示例:
    /usr/share/qt5/examples/widgets/widgets/calculator/calculator