This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:VLAN 支持问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609375/linux-am3358-vlan-support-question

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

e2e.ti.com/.../PortVLANs.pdfI  正在尝试将 AM3358与 KSZ8863配合使用。 我的拓扑已连接。

AM3358是否在2个不同子网中的同一以太网端口上支持2个 VLAN、支持 Routed IP 功能?

请尽早通知我。

谢谢你。

此致、

N.Raghu Raman。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 软件支持团队、

    请尽早回答我的问题。  

    我已经等了几天了。 这对我们的项目来说是非常紧迫的。

    谢谢你。

    此致、

    N.Raghu Raman。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法评论其他制造商的外部交换机以及所选设备上对 VLAN 的支持方式。

    但 VLAN 应在 AM335x 的单个端口上工作。 我强烈建议您尝试 您在 AM335-evmsk 上展示的拓扑、以确认它可以根据您的需要工作。