This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8168:在 EZSDK 中集成 HE-AAC

Guru**** 2580045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609712/linux-tms320dm8168-integrating-he-aac-in-ezsdk

器件型号:TMS320DM8168

工具/软件:Linux

您好!

在 EZSDK 中集成 HE-AAC 的步骤是什么。 我从以下 URL 下载了编解码器

但找不到任何与 MP3解码器集成类似的集成说明? 是否有人可以将我指向相关文档?

此致、

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看本指南:
    processors.wiki.ti.com/.../OMX_AAC_LC_Encoder_Integration_in_EZSDK

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Margarita。 我想集成 HE-AAC 解码器。 这些步骤是否与给定 wiki 中提到的步骤类似?

    -Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人知道如何做到这一点? 因为我无法从 TI 资源中找到任何帮助、所以我会非常有帮助。

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 Ezsdk 中、我们已经有 C674x-aaclcdec_01_41_00_00_elf 解码器。

    您可以检查它是如何集成的。

    在上面的 wiki 中、您可以找到 有关如何集成 MP3解码和 AAC 编码的信息。

    您也可以查看此链接:

    e2e.ti.com/.../426680

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Margarita。 将参考代码、尽可能多地在这里发布我可能会帮助他人的努力。
    一个快速查询。 AAC HE 解码器用户指南指出、它还支持 AAC -LC。 那么、我们集成 HE-AAC 后、AAC-LC 解码器是否可以移除?