This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:扰频模式下 CPRI 协议的 AIF 问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610306/tci6638k2k-aif-question-with-cpri-protocol-in-scrambling-mode

器件型号:TCI6638K2K

AIF2是否支持 CPRI 协议扰频和解扰?
我想使用链路速率为8x 的 CPRI 协议,其带宽应为4.914G,因此我需要进行扰频以确保在该速率下可行。
遗憾的是、我仅在 OBSAI 模式下找到了寄存器设置、速率为8x (SCR_EN AIF2_TM_SCR_CTRL[0-5])、是否有任何其他设置选项可以帮助我?

2.我正在尝试在 CPRI 模式下通过 AIF MODUAL 将 FPGA 与 DSP 同步、FPGA 显示状态同步成功、但 DSP 几乎始终无法同步失败、哪个状态寄存器显示 RM_LK_STS0[1] 0x01f50814为'00000108'、
如何解决此问题。我修复了 at_PImax_LK 和 at_PIMIN_LK、但它似乎不起作用。  

相对寄存器值

SD_PLL_B8_STS 0x01f0b010 = 00000001
SD_PLL_B4_STS 0x01f0b014 = 00000000
SD_RX_STS[1] 0x01f0880c = 00000004
DB_IDB_GLOBAL_EN_STS 0x01f1000c = 00000001
TM_LK_STAT [1] 0x01f4c838 = 00000040
RM_LK_STS0[1] 0x01f50814 = 00000108
RM_LK_STS1[1] 0x01f50818 = 00000625
RM_LK_STS2[1] 0x01f5081c = 00000000
RM_LK_STS3[1] 0x01f50820 = 02e586db
RM_LK_STS4[1] 0x01f50824 = 300c131c
RT_LK_STAT[1] 0x01f5480c = 00000000
AT-PIVALUE_LK 0x01f48114 = 000a2308
at_PImax_LK 0x01f4810c = 001b0000
AT-PIMIN_LK 0x01f48110 = 00030000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此事转交给 AIF 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev