This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:MMC hwpartition 如何使用它?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610371/linux-am3352-mmc-hwpartition-how-to-use-it

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

您好!  

我们正在开发 AM3352定制板。

我们将从 UART 引导电路板、直至出现 u-boot 提示符。

现在、我们只需要在 u-boot 级别对 eMMC 进行分区、我们可以在 u-boot 级别检测 eMMC。

我们还可以使用"MMC write"在 u-boot 级别直接写入。

我们看到"mmc hwpartition" 命令、需要进行分区。

那么、我该怎么做呢?

请提供一些指南。

此致、

--罗纳克