This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:VDDSHVx 电源

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3357, AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610243/am5716-vddshvx-power-supply

器件型号:AM5716
主题中讨论的其他器件:AM3357

您好!

我们采用 AM3357进行了以下设计:

 TPS65910A3A 的 VAUX2 (3.3V)为部分 VDDSHVx 电源轨供电。 VAUX2还会打开和关闭3.3V LDO 稳压器。 该 LDO 的输出为电路板上所有需要3.3V 电压的其他电路供电。


现在、我们设计 AM5716板。 是否可以使用 TPS6590377的 SMPS9为 VDDSHVx 电源轨供电、并使用由 REGEN1打开/关闭的另一个直流/直流转换器为电路板上需要3.3V 电压的所有其他电路供电并与 AM5716进行交互、 与 AM3357设计类似(幻灯片011d、第3页)? 或者、最好由需要3.3V 电压的外部直流/直流转换器提供所有电源吗? 问题是、对于 整个3.3V 电路、我们可能略高于1A 的限值、而 TPS6590377的 SMPS9仅提供1A 电流。 如果可以、从 VDDSHVx 到 VDD18V 电源轨的钳位电路是否仍然需要(sprui97、第39页)?

我们高度赞赏对本主题的任何投入。


谢谢、此致、
Patrick


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    REGEN1可用于控制外部稳压器。 我建议您仅使用此外部稳压器为外部电路供电、并通过 SMPS9为 VDDSHVx 供电。 至于钳位、如果您确保3.3V 电源和1.8V 电源之间的差值始终小于2V、则不需要它们。